+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

MESFET (transistor à effet de champ à semi-conducteur métallique) - définition

**Le MESFET (Metal-Semiconductor Field-Effect Transistor) est un type de transistor à effet de champ dans lequel la jonction métal-semiconducteur agit comme une grille pour contrôler le flux de porteurs de charge dans le canal du semi-conducteur. Contrairement aux transistors MOSFET classiques, pour lesquels l'isolation entre la grille et le canal est assurée par une couche d'oxyde, le MESFET utilise un contact Schottky direct, ce qui élimine la nécessité d'une couche diélectrique.

La structure de base du MESFET est un semi-conducteur monocristallin de type n (par exemple arséniure de gallium - GaAs ou nitrure de gallium - GaN) avec trois électrodes : le drain, la source et la grille. La grille est constituée d'un métal aux propriétés appropriées, qui forme une jonction Schottky lorsqu'il est en contact avec un semi-conducteur. L'application d'une tension à la grille modifie la largeur de la région appauvrie dans le canal de conduction, régulant ainsi le courant circulant entre le drain et la source. Le fonctionnement du transistor est basé sur l'effet de champ, avec une vitesse de commutation et une fréquence de coupure très élevées en raison de la faible capacité de la grille et de la grande mobilité des électrons dans des matériaux tels que le GaAs.

Les MESFET ont trouvé des applications principalement dans les circuits à micro-ondes, les amplificateurs à large bande, les dispositifs de communication et les systèmes radar. Grâce à leur capacité à fonctionner à des fréquences et des températures élevées, ils sont également utilisés dans des solutions nécessitant une puissance et une résistance aux rayonnements élevées. Ils se caractérisent par un faible bruit intrinsèque, une impédance d'entrée élevée et une bonne linéarité, ce qui les rend adaptés aux circuits analogiques et RF.

Par rapport à d'autres transistors à effet de champ tels que les MOSFET et les HEMT, les MESFET allient simplicité de conception et performances dynamiques élevées, bien que leur utilisation soit limitée par la nécessité de matériaux semi-conducteurs spécialisés et d'un processus plus exigeant.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI