+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Octave est un concept utilisé en acoustique, en musique et en analyse des signaux, définissant un intervalle de fréquence dans lequel une fréquence est exactement le double d'une autre. L'octave est un module structurel fondamental dans les systèmes musicaux basés sur les gammes tempérées et naturelles, mais aussi dans l'ingénierie acoustique, où elle est utilisée dans l'analyse spectrale des signaux et la conception des systèmes de renforcement du son.
Dans le contexte de l'analyse technique, en particulier dans le domaine de l'ingénierie du son et des vibrations, on utilise les concepts de bandes d'octave et de tiers d'octave, qui permettent une division logarithmique de la gamme de fréquences afin de mieux interpréter les caractéristiques acoustiques des systèmes ou des environnements. Les caractéristiques en bandes d'octave sont utiles pour évaluer la réponse en fréquence des pièces, l'efficacité de à amortir le bruit de ou pour mesurer les émissions acoustiques des équipements.
Dans les instruments de musique, l'octave est également importante sur le plan physique, car elle est liée à la longueur de la corde, au volume du résonateur ou à d'autres paramètres physiques qui déterminent la hauteur du son. Dans les systèmes électroniques, tels que les filtres actifs ou les systèmes de traitement des signaux numériques , l'octave est l'unité de référence pour la conception des caractéristiques de la réponse en fréquence, en particulier lorsqu'il est nécessaire de procéder à une mise à l'échelle logarithmique de la fréquence.
Dans la théorie des ondes et des systèmes dynamiques, l'octave joue un rôle clé dans la description du comportement des structures résonnantes et dans la modélisation des phénomènes où la variation de la fréquence sur une échelle logarithmique reflète mieux les propriétés perceptives et physiques du système étudié qu'une échelle linéaire.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.