+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
**La modulation d'amplitude d'impulsion (MAP) est une technique de modulation d'impulsion dans laquelle l'information est codée en modifiant l'amplitude d'impulsions successives dans le temps. Chaque impulsion porte une valeur spécifique d'un signal analogique ou numérique, représentant le niveau de tension correspondant à un échantillon du signal modulant. Le temps d'apparition des impulsions et leur largeur restent constants, tandis que seule leur hauteur change, en fonction de la valeur actuelle du signal d'entrée.
La modulation PAM est l'une des formes de base de la modulation dans les systèmes de transmission de données et de conversion analogique-numérique. Dans les applications numériques, les amplitudes des impulsions prennent des valeurs à partir d'un ensemble fixe de niveaux discrets, ce qui permet d'attribuer un code binaire à chaque valeur. Dans les applications analogiques, l'amplitude change continuellement, reproduisant la forme d'onde du signal d'origine.
Cette technique est utilisée dans divers domaines des télécommunications et de l'électronique, notamment pour la transmission de données sur des canaux câblés, les systèmes Ethernet de la prochaine génération (par exemple 100GBASE-PAM4), les convertisseurs analogique-numérique et les communications optiques. En raison de sa simplicité, la PAM est souvent utilisée comme étape de base dans des schémas de modulation plus complexes tels que la QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
Un aspect important de la PAM est sa sensibilité au bruit et à la distorsion linéaires et non linéaires, ce qui nécessite des méthodes avancées de correction d'erreur et de filtrage. En outre, l'augmentation du nombre de niveaux d'amplitude numérique (par exemple PAM-4, PAM-8) permet de transmettre plus de données dans la même largeur de bande , mais augmente en même temps la sensibilité au bruit et aux erreurs de détection. Par conséquent, la conception de systèmes utilisant la PAM nécessite un ajustement précis des paramètres du chemin de transmission et l'utilisation d'algorithmes de modulation et de démodulation appropriés.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.