+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mémoire ferrite - définition

La mémoire ferrite est un type de mémoire opérationnelle non volatile utilisée dans les ordinateurs de la seconde moitié du 20e siècle, dans laquelle les informations étaient stockées sous forme de magnétisation noyaux en matériau ferromagnétique - ferrite. Ces éléments se présentaient sous la forme de petits anneaux à travers lesquels des fils étaient tirés pour permettre l'écriture et la lecture de données sur la base de phénomènes électromagnétiques. Chaque noyau représentait un bit d'information, en fonction de la direction de l'aimantation.

L'écriture dans la mémoire en ferrite consistait à créer une impulsion de courant dans les fils concernés, ce qui entraînait un changement de l'état magnétique du noyau correspondant. La lecture était destructive - elle nécessitait l'insertion d'une impulsion qui réinitialisait l'état actuel du noyau, suivie d'une réécriture si le bit était activé. Les informations de lecture étaient générées dans le fil de lecture sur la base de la tension induite résultant du changement de flux magnétique.

La mémoire ferrite se caractérise par une grande immunité au bruit, une grande durabilité et une grande fiabilité, même dans des conditions industrielles ou militaires. Elle présentait également l'avantage de pouvoir stocker des données pendant de longues périodes sans alimentation, ce qui la distinguait de la RAM dynamique actuelle . Les inconvénients, en revanche, étaient le coût de production relativement élevé et la densité de stockage limitée, en raison de la taille physique des noyaux de ferrite et de la complexité de leur entrelacement avec des fils.

Cette technologie a été remplacée dans les années 1970 par les puces de mémoire à semi-conducteurs, qui offraient une plus grande capacité, une taille plus petite et une vitesse plus élevée. Néanmoins, la mémoire à ferrite a joué un rôle clé dans l'histoire du développement des ordinateurs, étant largement utilisée dans des systèmes tels que l'IBM System/360, ainsi que dans les ordinateurs de bord utilisés dans les missions spatiales telles que le programme Apollo.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI