+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Pompe De Charge est un type de convertisseur de tension dans lequel le changement de niveau de tension est réalisé uniquement à l'aide d'éléments capacitifs - condensateurs - et de commutateurs électroniques, sans nécessiter d'inductances. Le principe d'une pompe de charge est de charger et de commuter périodiquement des condensateurs de manière à transférer une charge électrique entre différents points du circuit, ce qui entraîne une modification de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée.
Les circuits de ce type peuvent être utilisés pour élever (step-up), abaisser (step-down) ou inverser la polarité de la tension d'alimentation. Le processus est généralement mis en œuvre en générant une séquence appropriée d'impulsions de commande qui contrôlent l'état des commutateurs électroniques (par exemple, les transistors MOSFET), provoquant un cycle de charge à travers les condensateurs. Pendant une phase du cycle, le condensateur est chargé et pendant la phase suivante, il est déchargé à un niveau de potentiel différent, ce qui permet de former une nouvelle tension de sortie.
L'avantage des pompes de charge est leur conception simple, leur petite taille et leur capacité à s'intégrer dans des circuits intégrés sans nécessiter de composants inductifs, ce qui les rend idéales pour les applications à espace limité et les systèmes à faible consommation d'énergie. En pratique, elles sont utilisées dans les appareils portables, les mémoires non volatiles (EEPROM, Flash), les horloges RTC, les capteurs et les microcontrôleurs où des tensions auxiliaires supplémentaires sont nécessaires.
Bien que le rendement des pompes de charge puisse être inférieur à celui des convertisseurs boost à inductance, leur forte intégration et leur simplicité les rendent largement utilisées lorsque de faibles pertes d'énergie sont acceptables et que la taille, le coût et la fiabilité sont essentiels. La conception des pompes de charge nécessite la prise en compte de paramètres tels que la fréquence de commutation, les capacités des condensateurs, les résistances des commutateurs et les exigences en matière de courant de sortie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.