+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Supertone - définition

Le son est un signal d'interférence indésirable se produisant dans les voies audio et les équipements électroniques, dont la fréquence correspond généralement à la fréquence du réseau (50 Hz ou 60 Hz) et à ses harmoniques. Il résulte de l'induction de tensions parasites par les champs électromagnétiques générés par les câbles d'alimentation ou les transformateurs, ainsi que d'une séparation inadéquate des masses, d'un blindage ou d'une mise à la terre du système.

Ce phénomène est particulièrement important dans les systèmes de traitement audio, car il peut dégrader considérablement la qualité du signal audio, en provoquant un bourdonnement ou un ronflement audible dans les haut-parleurs. Le bourdonnement peut être présent au niveau de l'entrée, dans le chemin d'amplification ou dans la source de signal elle-même, et sa présence indique généralement des problèmes de compatibilité électromagnétique (CEM), de conception de la boucle de terre, de filtrage insuffisant ou de séparation galvanique inadéquate.

D'un point de vue technique, le bourdonnement se manifeste par un signal sinusoïdal ou complexe de basse fréquence qui s'ajoute au signal utile. Il peut provenir soit d'un couplage capacitif ou inductif direct, soit de fils de signaux fonctionnant en parallèle avec les lignes d'alimentation. Dans les systèmes analogiques, où les niveaux de tension sont faibles, le ronflement peut être la principale source d'interférence, en particulier lorsque le gain est élevé.

La minimisation de la rétroaction nécessite l'utilisation de techniques de conception appropriées, telles que l'acheminement des chemins de masse dans les circuits imprimés avec une topologie en étoile, l'utilisation de transformateurs d'isolation, de câbles de signaux blindés et de filtres passe-bas ou de symétiseurs de signaux . Dans les systèmes professionnels et de mesure, le contrôle du niveau de ronflement est essentiel pour maintenir l'intégrité du signal et le bon fonctionnement de l'équipement.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI