+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La réluctance est une grandeur physique décrivant la résistance qu'un circuit magnétique donné oppose au flux magnétique. Elle est analogue à la résistance dans les circuits électriques, mais se réfère à des phénomènes se produisant dans un champ magnétique. La réluctance dépend de la géométrie du circuit magnétique et des propriétés des matériaux qui le composent, principalement la longueur du chemin magnétique, la surface de la section transversale et la perméabilité magnétique du milieu.
Mathématiquement, la réluctance est définie comme le rapport entre la force magnétomotrice (FMM) et le flux magnétique. Dans le système d'unités SI , est exprimé en ampères par weber (A/Wb). Elle augmente avec la longueur du trajet du flux et diminue avec l'augmentation de la surface de la section transversale ou l'utilisation d'un matériau ayant une perméabilité magnétique plus élevée. Le vide et l'air, qui ont une très faible perméabilité, ont une réluctance élevée, tandis que les matériaux ferromagnétiques tels que l'acier ou le fer ont une réluctance beaucoup plus faible.
La réluctance joue un rôle essentiel dans la conception des transformateurs, des bobines, des moteurs et des dispositifs électromagnétiques, où un guidage approprié des flux magnétiques permet d'atteindre un rendement énergétique élevé. La pratique technique tient également compte de la non-linéarité de la réluctance, qui résulte de la saturation des matériaux magnétiques et de la présence d'entrefers dans les noyaux. Dans les circuits magnétiques, comme dans les circuits électriques, des analogies avec la loi d'Ohm sont utilisées, ce qui permet de modéliser le flux de flux à l'aide d'équations de circuit simplifiées.
La compréhension et le contrôle de la réluctance permettent d'optimiser les circuits magnétiques en ce qui concerne les pertes, l'inductance et la distribution du champ, ce qui est important à la fois dans les dispositifs de puissance et dans les capteurs ou les actionneurs pour les systèmes d'Automatisation.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.