+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Stabilité du BIBO - définition

La stabilité BIBO (Bounded Input, Bounded Output) est un concept issu de la théorie des systèmes dynamiques et du contrôle qui définit la condition dans laquelle tout signal d'entrée limité génère une réponse de sortie limitée. Cela signifie que si le signal d'entrée ne dépasse pas un certain maximum (il est borné), le signal de sortie du système ne peut pas non plus atteindre des valeurs infinies ou incontrôlées.

Le concept de BIBO est l'un des principaux critères d'évaluation de la stabilité des systèmes linéaires et non linéaires, à la fois dans le domaine du temps continu et discret. Pour les systèmes linéaires invariants dans le temps (LTI), la stabilité du BIBO peut être mathématiquement liée à la caractéristique d'impulsion - un système est stable au sens du BIBO si la somme des valeurs absolues de la caractéristique d'impulsion est finie (pour les systèmes discrets) ou si l'intégrale de son module est finie (pour les systèmes continus). Pour les systèmes décrits par une transmittance, une condition nécessaire est que tous les pôles se trouvent dans le demi-plan gauche du complexe (pour les systèmes continus) ou à l'intérieur du cercle unitaire (pour les systèmes discrets).

La stabilité BIBO est importante dans la conception et l'analyse des systèmes de contrôle, des filtres numériques , des amplificateurs et des systèmes de contrôle où il n'est pas souhaitable que le système soit excité ou que des réponses illimitées se produisent malgré des stimuli limités. Contrairement à d'autres types de stabilité, tels que la stabilité asymptotique ou la stabilité de Lyapunov, la stabilité BIBO se concentre uniquement sur le comportement de la relation entrée-sortie, sans analyser la trajectoire de l'état interne du système. Pour cette raison, elle est particulièrement utile dans les applications où seuls des signaux externes sont observés, sans accès au modèle d'état complet.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI