+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Bruit thermique - définition

Le bruit thermique (bruit thermique ou bruit Johnson-Nyquist) est un type de bruit électrique généré par le mouvement thermique chaotique des porteurs de charge (électrons) dans les conducteurs et les éléments résistifs situés à des températures supérieures à le zéro absolu. Ce phénomène est fondamental et ne dépend pas de sources de tension ou de courant externes - il se produit même dans des systèmes électriques parfaitement linéaires et passifs.

Le bruit thermique a été décrit théoriquement par John B. Johnson et confirmé mathématiquement par Harry Nyquist. Il s'agit d'un processus stochastique dont le spectre de puissance est plat sur une large gamme de fréquences, ce qui signifie que son énergie est uniformément répartie sur la largeur de bande analysée - c'est pourquoi il est souvent assimilé à un bruit blanc. Sa densité spectrale de puissance dépend linéairement de la température absolue et de la valeur de la résistance, et proportionnellement de la largeur de bande, dans laquelle le bruit est mesuré.

Dans les systèmes électroniques, le bruit thermique se manifeste par une tension ou un courant qui interfère avec les signaux utiles. Sa présence limite la sensibilité des récepteurs, la précision des mesures et le rapport signal/bruit (RSB) dans les systèmes analogiques et numériques. Comme il est impossible de l'éliminer complètement, il devient important de concevoir des circuits avec un niveau minimum de bruit inhérent et d'utiliser des techniques de filtrage, de blindage et de refroidissement.

Le bruit thermique revêt une importance pratique dans de nombreux domaines - des télécommunications à l'électronique de mesure en passant par la physique des solides. Sa modélisation précise permet d'analyser les limites de performance des amplificateurs, des détecteurs, des capteurs et des voies de transmission. Dans les systèmes électroniques modernes, il est souvent inclus comme un élément clé du bruit de fond, fournissant une référence pour l'évaluation de la qualité des composants et des dispositifs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI