+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Tesla (T) - définition

Tesla (T) est l'unité d'induction magnétique (également appelée densité de flux magnétique) dans SI, qui décrit l'intensité d'un champ magnétique. Elle porte le nom de Nikola Tesla, pionnier de l'ingénierie électrique et de l'électromagnétisme. Un tesla est défini comme l'induction magnétique qui résulte d'une force d'un newton (N) sur un conducteur d'un mètre de long traversé par un courant d'un ampère (A) lorsque le conducteur est perpendiculaire à la direction du champ magnétique.

Dans la pratique, le tesla est une unité relativement grande - c'est pourquoi de nombreuses applications techniques utilisent des aliquotes telles que le militesla (mT) ou le microtesla (μT).

En technologie et en science, le tesla joue un rôle clé dans la description des phénomènes électromagnétiques, notamment dans des applications telles que les moteurs électriques, les générateurs, les électro-aimants, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), les Capteurs à effet Hall ou la recherche sur les matériaux ferromagnétiques. Dans ces domaines, le contrôle et la mesure précis du champ magnétique sont essentiels pour la fonctionnalité, la précision et la sécurité des appareils.

Les champs magnétiques avec des valeurs fractionnaires de tesla sont courants dans les appareils de tous les jours tels que les Intervenants ou les Moteurs électriques. Les champs de plusieurs teslas se retrouvent dans les applications scientifiques, par exemple dans les accélérateurs de particules et les appareils médicaux. En géophysique, en revanche, des unités beaucoup plus petites - généralement des microteslas - sont utilisées pour décrire le champ magnétique terrestre, ce qui démontre la grande variété d'échelles auxquelles cette unité trouve une utilisation pratique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI