+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un spectre spectroscopique est une représentation graphique ou numérique de la distribution de l'intensité du rayonnement électromagnétique en fonction de la fréquence, de la longueur d'onde ou de l'énergie des photons, enregistrée lors de l'interaction du rayonnement avec la matière. Il s'agit d'un outil essentiel en spectroscopie - un domaine scientifique qui traite de l'analyse des propriétés des substances sur la base de leurs interactions avec différents types de rayonnement, le plus souvent la lumière.
La formation d'un spectre spectroscopique est liée à des transitions énergétiques discrètes se produisant au niveau atomique ou moléculaire. Lorsque des atomes, des ions ou des molécules absorbent ou émettent des rayonnements, ils changent d'état énergétique. Chaque type de substance possède un ensemble unique de niveaux d'énergie, de sorte que le spectre agit comme une "empreinte digitale" permettant d'identifier la composition chimique et la structure de l'objet étudié.
Les spectres peuvent être continus, linéaires ou en bandes. Les spectres continus proviennent, par exemple, du rayonnement des solides à haute température, les spectres linéaires se produisent dans les gaz dilués, tandis que les spectres en bandes sont typiques des molécules impliquant des transitions vibrationnelles-rotationnelles complexes. En fonction de la technique utilisée et de la gamme de longueurs d'onde, on distingue divers types de spectres : UV, VIS, IR, micro-ondes, rayons X ou spectre radio.
L'analyse du spectre spectroscopique permet de déterminer des paramètres tels que la composition élémentaire, la structure électronique, la concentration des substances et la dynamique des processus physico-chimiques. En ingénierie, en sciences de la vie et en médecine, les spectres sont utilisés en spectroscopie d'émission, d'absorption, Raman, RMN ou de masse, entre autres. En ingénierie de précision, leur interprétation nécessite une haute résolution, l'étalonnage de l'appareil et la connaissance des modèles d'interaction de la lumière avec la matière.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.