+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Horloge à quartz - définition

Horloge à quartz est un appareil qui mesure le temps qui passe, basé sur un résonateur à quartz, utilisant l'effet piézoélectrique. Lorsqu'une tension est appliquée à un cristal correctement taillé, des vibrations mécaniques d'une fréquence très stable et reproductible très stable et répétable sont générées. Cette fréquence est ensuite traitée électroniquement pour générer des impulsions correspondant aux secondes, minutes, et aux heures, et aussi, pour les applications numériques, pour cadencer les circuits des microprocesseurs.

Le quartz utilisé dans les horloges présente une capacité naturelle à osciller dans une plage de fréquence spécifique, le plus souvent 32,768 Hz, qui correspond à une puissance de deux et simplifie la division de la fréquence dans les circuits binaires. L'oscillateur à quartz, étant le cœur de l'horloge, offre une grande précision dans la mesure du temps avec une influence minimale de facteurs externes tels que la température ou la tension d'alimentation. C'est grâce à cette stabilité que les horloges à quartz se caractérisent par des écarts de quelques secondes par mois, ce qui est très précis pour les applications grand public et industrielles.

Les horloges à quartz peuvent être analogiques, où une impulsion électrique contrôle un moteurs pas à pas entraînant les aiguilles, ou numériques, où les impulsions sont calculées par un circuit logique et affichées sur un écran à cristaux liquides ou à diodes. Cette technologie est utilisée dans les montres-bracelets, les appareils électroniques, les ordinateurs, l'automatisation systèmes, et horloges-temps réel (RTC) applications nécessitant une synchronisation des processus avec une référence temporelle précise.

Malgré le développement de technologies de synchronisation plus avancées, telles que les horloges atomiques ou le GPS les horloges à quartz restent largement utilisées en raison de leur faible coût, les horloges à quartz restent largement utilisées en raison de leur faible coût, leur simplicité de construction, leur fiabilité, et leur précision suffisante pour la plupart des applications quotidiennes et industrielles.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI