+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le phénomène de Zener est un mécanisme physique se produisant dans un semi-conducteur p-n arrière-jonction polarisée en arrière, impliquant une augmentation rapide du courant en raison de l'effet tunnel des électrons à travers la barrière de potentiel. Cet effet se produit à une valeur de tension de seuil spécifique, appelée tension Zener, et constitue la base du fonctionnement des Diodes Zener - éléments utilisés pour stabiliser la tension dans les systèmes de Composants électroniques.
Dans des conditions de tension inverse inférieures au seuil de conduction, la jonction p-n se comporte comme isolant, conduisant un courant de fuite minimal. Cependant, lorsqu'une tension critique est atteinte, la jonction p n se comporte comme un isolant, lorsqu'une tension critique est atteinte, une forte déformation de la bande d'énergie dans les semi-conducteurs, permettant aux électrons de passer de la bande de valence de la région p à la bande de conduction de la région n. Ce transfert s'effectue sans franchir la barrière d'énergie totale, car il se produit selon le principe de l'effet quantique, ce qui le distingue du claquage par avalanche, basée sur les collisions des électrons avec le réseau cristallin.
Le phénomène de Zener se produit principalement dans les jonctions minces fortement dopées, qui réduit la largeur de la couche barrière, et réduit ainsi la tension de claquage. En pratique, il est utilisé dans les Diodes de stabilisation, ce qui permet à la tension de sortie de rester presque constante quelles que soient les variations de la tension d'entrée ou de la charge. Ce phénomène se produit à des tensions de claquage allant jusqu'à environ 5-6 V, au-delà de laquelle le claquage par avalanche devient le principal mécanisme.
L'une des caractéristiques du phénomène de Zener est sa forte dépendance vis-à-vis de la température - les Diodes Zener à basse tension ont un coefficient de température négatif, ce qui signifie, que la tension de claquage diminue avec l'augmentation de la température. Grâce à cette propriété, il est possible de concevoir des circuits de référence et de compensation, combinant des composants utilisant des mécanismes de conduction différents. Le phénomène Zener est crucial pour de nombreuses applications dans le domaine de l'électronique de précision, protection contre les surtensions et régulation de puissance.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.