+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Connecteurs p-n - définition

Connecteurs p-n est une structure semi-conductrice fondamentale, formée à l'interface entre deux zones du même matériau semi-conducteur présentant des types de conductivité opposés : le type p-(dominée par les trous en tant que porteurs majoritaires) et n-(où les porteurs majoritaires sont des électrons). Cela crée une barrière de potentiel et une couche appauvrie, c'est-à-dire la zone dépourvue de porteurs libres, qui agit comme une barrière et détermine la direction de la conduction du courant.

À l'équilibre thermodynamique, sans tension externe appliquée, dans la jonction p-n, un potentiel interne est établi en raison de la diffusion des porteurs : les électrons de la région n se déplacent vers la région p, et les trous vice versa, ce qui entraîne une recombinaison et la formation d'une zone sans charges libres. Cette zone - appelée couche barrière - contient les ions dopants exposés, formant un champ électrique champ électrique intégré, qui s'oppose à la poursuite du flux de porteurs.

Lorsque le connecteur p est polarisé-la jonction n dans le sens de la conduction (potentiel positif sur la partie p), la barrière de potentiel est abaissée, ce qui permet au courant de circuler. Lorsqu'il est polarisé dans le sens négatif, la barrière augmente, et le courant est limité à de faibles valeurs de fuite. Ces propriétés font que, que la jonction p-n agit comme une vanne à sens unique et est à la base du fonctionnement de nombreux composants semi-conducteurs-et est à la base du fonctionnement de nombreux composants semi-conducteurs, tels que les diodes de redressement et les diodes d'arrêt, tels que les diodes de redressement, les LED, les Photodiodes, bipolar transistors (BJT) and Unipolar transistors (MOSFET), ainsi que les détecteurs de rayonnement ou les capteurs de lumière.

Paramètres des connecteurs p-n - y compris la largeur de la couche barrière, la hauteur de la barrière potentielle et le courant-caractéristiques de tension - dépendent-caractéristiques - dépendent du type et du niveau de dopage, de la température et de la géométrie du système. La compréhension du comportement de la jonction p-n est cruciale pour l'analyse et la conception des circuits électroniques, tant pour les basses que pour les hautes températures- et de haute-puissance, et des signaux de forte puissance.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI