+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Tech Masterイベントプラットフォーム

tech master event

若手エレクトロニクス愛好家の育成を推進します

トランスファー・マルチソート・エレクトロニク (TME)では、CSR活動を将来に備えたスキルを育成するための具体的な支援と捉えています。私たちのアプローチの重要な柱の一つに、TMEエデュケーションプログラムがあります。これはアフリカやインドで独自の教育ツールを使い、電子工学とプログラミング教育を提供しています。同時に、TechMasterEventプロジェクトを通じて、競争を基盤とした取り組みやクリエイティブなコミュニティを育成することで若いメイカーを支援しています。なぜなら、プロジェクト、協力、そして健全な競争こそが学習を加速させ、人々が大胆なアイデアを追求する自信を与えることが最も多いからです。

TechMasterEventプラットフォームで開催される競技会やチャレンジは、参加者が実践的な経験を積み、自身のプロジェクトを披露し、フィードバックを受け、他の電子工学愛好者とつながる機会を提供します。これは創造性と実践的なスキルを発展させ、自身の周囲にプラスの影響を与える解決策に取り組む絶好の機会です。

tech master event

才能があり創造的な電子工学技術者は、場所や背景、発展段階に関係なくどこにでもいます。私たちは、彼らが情熱をスキルや実際のプロジェクトに素早く変えることができる場を提供したいと考えました。そこで私たちはTechMasterEventを作りました。これは、電子工作の制作者がアイデアや設計を公開し、作成過程を共有し、実践的な指導を受けられるプラットフォームであり、何よりも技術的な課題を理解し、次のステップを刺激する人々との関係を築く場でもあります。

TechMasterEventはコンペティションやコミュニティのモデレーションを通じて開発を支援します。参加者は自身のプロジェクトを通して学び、フィードバックを受け、異なるアプローチを比較し、より野心的な解決策を追求する自信を得ます。このようにして、Transfer Multisort Elektronikは若い制作者がアイデアから動作するプロトタイプへと進む手助けをしています。

tech master event

もしあなたがクリエイターなら...

私たちは、ハンズオンのプロジェクト開発、コミュニティの参加、およびコンペティションへの参加を通じて成長できるように、TechMasterEventを作りました。参加することで、自分の作品を披露し、建設的なフィードバックを集め、電子工学愛好者の仲間の間で認知を築くことができます。

TechMasterEventのコンペティションに参加して、自分自身を試し、より良いソリューションを生み出す動機付けとなるチャレンジに挑戦しましょう。また、貴重な賞品を獲得するチャンスもあります。新しいアイデアを探しているときは、他のクリエイターのプロジェクトからインスピレーションを得てみてください―彼らがどのように問題に取り組み、どのコンポーネントを使い、コンセプトから動作するプロトタイプへと進めているかを見てみましょう。

tech master event

もしあなたが起業家なら…

Transfer Multisort Elektronik(TME)では、教育、コンペティション、電子機器クリエイターのコミュニティを結集するイニシアチブとしてTechMasterEventを開発しています。もし企業を代表しているなら、私たちのパートナーとなり若いメイカーの育成を支援することができます。同時に、新技術のエコシステム内でブランドの認知度を高めることも可能です。パートナーシップは、若者が実践的スキルを習得し、創造する自信を持ち、プロジェクトベースの作業や競技的チャレンジから得られる経験を積むための活動に実際に関わることを意味します。

ともに、国籍、年齢、性別に関わらず技術文化を強化し、未来の世代にインスピレーションを与え、テクノロジーが学びたい、創造したいすべての人に開かれた場であることを示しましょう。それはまた、参加者のキャリア機会を向上させ、より強く革新的な社会につながる未来に備えたスキルの発展に対する具体的な貢献でもあります。

tech master event

なぜ、そうするのか?

Transfer Multisort Elektronik(TME)では、その物語をよく知っています:それはアイデア、決意、そして努力から始まり、後に規模と認知が続きます。ハッブル宇宙望遠鏡が初めて地球を周回し、初期のインターネットが最初のHTMLタグを迎えた頃、2人の兄弟がロッジでTMEを設立しました。当時、地域のイニシアチブが世界的なブランドに成長するとはほとんど信じられていませんでした。今日、電子部品の世界最大級のディストリビューターの一つとして、私たちはそのエネルギーを受け継ぎ、旅を始めたばかりの人々を支援したいと思っています。

それが、私たちがTechMasterEventを開発する理由です:情熱を実際のスキルに変えるのを助ける電子工作クリエイターのためのコンペティションとコミュニティです。チャレンジに参加し、プロジェクトを披露し、他のクリエイターとつながることは、若者にとって具体的な利点を提供します—実践経験、成長への動機、自分の解決策を共有する自信、そして知識交換とフィードバックを通じてより速く学ぶ機会です。長期的には、これが技術文化を強化し、将来に備えたスキルを築くことにつながり、参加者だけでなくより広いコミュニティにとっても価値あるものとなります。

プログラムに参加し、TMEとともに若いクリエイターのための場を作り上げたい方は、ぜひご連絡ください。

コンペティション、プロジェクト、ニュースの最新情報を得るには、TechMasterEventのウェブサイトを訪れ、Facebook、Pinterest、TikTokでTechMasterEventをフォローしてください。