+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

人々

team-photo

TMEは家族的な企業です。

その成長スピード、グローバルな広がりにもかかわらず、TMEは、継続的で友好的な関係こそがビジネスの基本であると考える人々によって経営されています。

肌の色や出自はここでは関係なく、協力して目標を達成することが重要です。多文化と開かれた環境がTMEの強みであり、それによって世界の遠く離れた場所を“クリアしていく”ことができるのです

中国語やハンガリー語を話す方ですか?ヒンディー語が第一言語だったりしませんか?
ぜひTMEにご一報ください。TME従業員の出身国はおよそ20、使える言語は22に及びます。あなたの言語もきっと通じるでしょう。

ludzie_PL_NL_napisy.jpg
ludzie_PL_FR_napisy.jpg
ludzie_PL_DE_napisy.jpg
ludzie_PL_JP_napisy.jpg
ludzie_PL_SV_napisy.jpg

多くの国、ひとつのチーム

弊社は4大陸12ヵ国で事業を展開しています。私たちは何千キロも離れていますが、共通の価値観と目標を共有しています。私たちは多様性に富み、異なる言語を話しますが、同じ方向に向かっているひとつのチームなのです。

TMEチームは結束が固く、トレーニング・コースや展示会など、さまざまな国の社員が肩を並べて一緒に働くイベントで顔を合わせるたびに、そのことがよくわかります。TMEでは、プロフェッショナルでオープンな姿勢に加え、仕事に対する誠実な取り組みが、私たち全員が完璧に理解できる言葉を作り上げています。

私たちは、国籍や職種に関係なく、すべての従業員がTMEファミリーの一員であると感じられるように努めています。ぜひご自身の目でお確かめください。

ビジネス以上のものを

特殊な市場には テンプレートのないアプローチが必要だ
アフリカやアジアといった開発途上国を担当するTME社員はひらめきました。こういった市場における私たちの第一の使命は教育です。そういった理由から、TMEはローカルの事情を最もよく知っており、喫緊の需要に対応することができる各地域の代表と協力し、TMEエデュケーションプロジェクトの枠組みで、電子工学および新技術についての知識を広める活動を行っています。
現在28の国々で40人以上の代表が活動しています。

TMEでは長年にわたって、技術系学生および工業系学校と協力を行っています。提携教育機関の学生および生徒は、TMEでの研修およびインターンシップを通じて経験を積み、自身の知識を実践で確認することができます。TMEでは学生の技術/学士/修士論文執筆に際し、不可欠なデータを可能な範囲で提供することで支援しています。

人は仕事だけで生きているわけではない...

TMEでは、バランスが基本であることを理解しているため、情熱と関係が仕事と同じくらい重要な空間を作り出しています。私たちは協力的なチームです - お互いを尊重し、距離を縮め、「君」付けで話します。あなたの自由時間と成長をサポートします - 豊富な開発ライブラリやボードゲームのレンタルを利用できるほか、定期的に多くのテーマイベントに参加することができます。年に一度、例えば家族ピクニックや年間総括ミーティングの際には大勢で集まります。共同の社交活動から日常のキッチンでの会話に至るまで、雇用者として、仕事が真の友情が生まれる場所であるように配慮しています。なぜならTMEでは、あなたが何をするかだけでなく、あなたが誰であるかも重要だからです。

社員それぞれが特別。でのその多様性がTMEの力です。