+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

顧客のシンボルパネル

このパネルには、TMEで入手可能な、お客様が入力した製品記号のリストがあります。

注文処理中に、お客様自身のシンボルを即座に権利確定することができます。特定の製品を注文する際に数量を入力する際に表示されるフレームに入力する必要があります。

個々のシンボルもファイルから取り出すことができます。受け入れ可能なファイル形式は、txt、xls、csvです。

各シンボルのペア(TMEシンボル、顧客のシンボル)は別の行になければなりません。 TMEシンボルは、tabulator, blank space, comma, and semicolonのいずれかの文字で顧客のシンボルから区切らなければなりません。

1つのTMEシンボルには、1つの顧客のシンボルのみを割り当てることができます。新しいシンボルを同じ製品に追加しようとすると、前に入力したデータが変更されます。また、同一のシンボルを異なる製品に割り当てることはできません。

リスト内のシンボルを検索する場合は、リストの上にあるブラウザに目的の文字列を入力します。

必要に応じて、シンボルを自由に編集して削除することができます。

システムにシンボルを入力した後、カタログ内の製品を検索する際に使用することができます。