+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

OMRON Electronic Components

オムロンは、電気機械部品の製造を手掛ける企業の中でも最も知名度の高い企業の一つです。このメーカーのリレーは、主要ブランドの家電製品だけでなく、産業用設備や多くの関連用途でも採用されています。このブランドのルーツは、20世紀の1930年代の日本にあります。 今日に至るまで、同社の生産は創業者の故郷にある工場に大部分が集中しています。創業者は立石一真氏でしたが、現在ではグローバルに事業を展開しており、自社工場は中国、インドネシア、マレーシア、日本などに自社工場を構えています。製造工程を完全に管理することで、オムロンは製品の最高品質を維持することを可能にしました。

OMRONの最大の製品群は電磁リレーです。TMEでは、主にミニチュアおよびサブミニチュアコンポーネント、パワーリレーを含む幅広いバリエーションが利用可能です。当社のカタログでは、最先端のSSR、つまりソリッドステートリレーも見つけることができます。その他にも、主に光電や環境要因(温度と圧力センサー)、流量計など、さまざまなOMRONスイッチ(特にSNAP ACTIONとTACT微動スイッチ)や産業用センサーを幅広く提供しています。

2026年10月1日より、OMRON Electronic Components Europe社はAratas Europeという名称で事業を展開することになります。