+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

AWG - 定義

AWG(アメリカン・ワイヤー・ゲージ) は、主に米国およびカナダで使用されている、電気導体の直径を表記するための規格です。これは数値スケールに基づいており、数値が大きいほど線径が細く、数値が小さいほど線径が太くなります。 19世紀に銅線用に開発されたこのスケールは対数級数に従っており、ゲージ番号の変化は実際の直径や断面積に対して直線的ではありません。

AWG規格は、電線の直径だけでなく、対応する断面積、比電気抵抗、単位質量あたりの長さ、および標準的な電流容量も定義しています。これにより、電気・電子システムの設計において、電線の特性を正確に指定することが可能になります。 AWGは、住宅や産業用の配線だけでなく、電子機器の製造においても使用されており、適切な線径の選択は安全性とシステムの性能の両方に影響を与えます。

電線が所定のAWGサイズに適合しているかどうかは、電圧降下、発熱、過負荷耐性などの動作パラメータに直接影響します。 この規格は、商業および製造の両分野において、技術文書、カタログ仕様、および電線のラベル表示で広く参照されています。欧州では平方ミリメートル単位の測定が一般的ですが、特に北米市場との連携が関わる場合、AWGは依然として多くの産業において重要な基準となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る