+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ダイオード - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/62160/) ダイオード() は、主に電流を一方向のみに流す2端子の半導体素子です。これは、n型とp型の2つの半導体領域の接合部から構成されており、p-n接合 を形成しています。この接合部の導電特性は、印加される電圧の極性によって変化します。 順方向ではダイオードは低い電気抵抗を示しますが、逆方向では抵抗が非常に高くなり、電流の流れを事実上遮断します。

ダイオードの主な機能は交流(AC)を整流することであり、電源、コンバーター、および整流回路[において基本的な構成要素となっています。 その動作原理は、半導体材料内の電荷キャリアの挙動と、接合界面における電子と正孔の再結合に基づいています。設計や用途に応じて、ダイオードはスイッチング速度、破壊電圧、導通効率などのパラメータが最適化されています。

半導体技術の発展により、ツェナーダイオード、ショットキーダイオード、発光ダイオード(LEDランプ)、トンネルダイオード、半導体レーザーなど、電子回路内でそれぞれ特定の機能を果たす様々な種類のダイオードが開発されてきました。LEDランプは、指標としての用途にとどまらず、照明やディスプレイ技術にも広く応用されています。 特殊ダイオードは、保護回路、信号変調・検波、および光通信システムに使用されています。電子工学の基礎的な構成要素として、ダイオードは多くの複雑な機能システムにおいて依然として重要な要素であり、現代技術の進歩において不可欠な役割を果たし続けています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る