+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
のツェナーダイオード( )は、製造工程で正確に設定された所定の破壊電圧範囲内で逆バイアス動作するように設計された、特殊な半導体ダイオードの一種です。 逆バイアス時に破壊損傷が生じるまで電流の流れを遮断する標準的なダイオードとは異なり、ツェナーダイオードは、破壊閾値に達すると、電流が大幅に変化しても端子間に安定した電圧を維持します。この現象は「ツェナー効果」として知られ、主に電子回路における電圧調整に使用されます。
ツェナーダイオードの動作は、p–n接合における制御された破壊に基づいており、電圧レベルに応じて、トンネル効果(ツェナー破壊)またはアバランシェ増倍によって発生します。 逆電圧が所定のツェナー電圧に達すると、ダイオードは急激に導通する一方で、接合両端の電圧をほぼ一定に保つ。この特性により、ツェナーダイオードは負荷や電源条件の変動に影響されない、効果的な高精度電圧レギュレータとなる。
実用上、ツェナーダイオードは過電圧保護、リニア電圧レギュレータにおける基準素子、および信号経路における電圧リミッタとして一般的に使用されています。適切なモデルの選定は、破壊電圧、許容消費電力、および温度安定性に依存します。 ツェナーダイオードは、信頼性が高く電圧変動に強い電子システムの設計において不可欠な部品であり、特に電源条件の正確な制御が求められる場合に重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。