+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/61738/) ジュール(J) は、エネルギー、仕事、および熱を表す国際単位系(SI)の単位](/jp/ja/news/library-articles/page/61946/) であり、1ニュートン(N)[の力が、その力の方向に物体を1メートル移動させる際に伝達または消費されるエネルギーの量として定義される。 この単位は、機械的エネルギーと熱エネルギーの相互変換に関する先駆的な研究を行ったイギリスの物理学者、ジェームズ・プレスコット・ジュールにちなんで名付けられた。
物理学や工学において、ジュールは運動エネルギー、位置エネルギー 、熱エネルギー、電気エネルギー、電磁エネルギーなど、様々な形態のエネルギーに適用される。 これは、モーターが行う仕事、電気機器が消費するエネルギー、物質が放出する熱、あるいはコンデンサに蓄積されたエネルギーを表すことがある。ジュールは導出単位であり、質量、長さ、時間の基本単位との関係を反映して、ニュートンメートル(N·m)として表すこともできる。
ジュールは、工学計算、エネルギーシステムの設計、熱力学的解析、および機器やプロセスの効率測定において広く使用されている。電気エネルギーの文脈では、1ジュールは、1アンペア(A)[の電流が、1オーム(Ω)の抵抗 を1秒間流れる際にされる仕事に相当する。 実用上、特に電力工学や電子工学の分野では、より大きなエネルギー量を表すために、キロジュール(kJ)やメガジュール(MJ)などの倍数が一般的に使用される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。