+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
運動エネルギー( )とは、ある基準系に対する物体の運動に関連する機械的エネルギーの一種である。これは、運動する物体がその運動によって仕事を行う能力を定量化したものであり、その質量と速度の両方に依存する。 古典力学において、質量が一定である物体の運動エネルギーは、その速度の二乗に比例して増加します。つまり、速度がわずかに増加しただけでも、エネルギーは大幅に増加することになります。
物理的な観点から言えば、運動エネルギーは、物体が変位する際に作用する力の影響を反映しており、系の力学を記述する基本的な量の一つです。 外部力が作用しない、あるいはその合力(正味の効果)がゼロである閉系においては、エネルギー保存則に反することなく、総運動エネルギーを他の形態のエネルギー(ポテンシャルエネルギー や内エネルギーなど)に変換することができる。運動エネルギーの変化は、加速度、減速、および物体間の衝突や力の交換といった相互作用に直接関連している。
工学において、運動エネルギーは、機械システムの設計、機械の動的パラメータの計算、衝突安全解析、流体力学、および航空宇宙工学において極めて重要な役割を果たす。また、電気工学 においても、特にモーターや発電機などの回転機械の性能評価において関連している。 微視的なスケールでは、統計物理学や熱力学において、粒子の運動エネルギーは温度や物質のエネルギー状態と密接に関連しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。