+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
エントロピー は、物理系における無秩序やランダム性の度合いを表す物理的・統計的な量である。熱力学において、エントロピーは有用な仕事を行うために利用できない系のエネルギーの量を測るものである一方、統計学的には、与えられた巨視的状態に対して系が取り得る微視的配置の数を定量化するものである。 エントロピーは状態関数であり、熱力学の第二法則 に従って自然過程において増加する。同法則は、あらゆる自発的過程が孤立系の総エントロピーの増加をもたらすと定めている。
19世紀に熱過程や熱機関の文脈で導入されたエントロピーの概念は、その後、統計力学、計算機科学、宇宙論、情報理論など、科学の多くの分野へと拡張されてきた。情報理論( )において、クロード・シャノンによって導入されたエントロピーは、特定の信号に含まれる不確実性や複雑さの度合いを表す。 量子物理学において、エントロピーという概念は、素粒子系の状態や、重力およびブラックホールに関連する現象を記述するために用いられます。
エントロピーの変化は、相転移j 、物質の混合、熱伝達、およびエネルギーの散逸といった過程に伴って生じます。エントロピーは、過程の方向性を決定し、その可逆性を評価するための予測ツールとして機能します。 工学分野では、熱力学サイクルの解析、エネルギー効率の評価、および冷暖房システムの設計において、エントロピーの理解が不可欠である。より広い文脈では、エントロピーは自然界における複雑系の進化や秩序を記述する役割も果たし、無秩序やランダム性を定量的に測定する尺度となる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。