+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
光電セル(フォトチューブ) は、光の存在やその強度の変化を検知するために使用されるオプトエレクトロニクス部品であり、様々なオートメーション 、セキュリティ、および制御システムにおいてセンサーとして機能します。 その動作原理は光電効果に基づいており、通常は可視光または赤外線の範囲にある電磁放射が半導体材料に当たると、電気信号が生成されます。設計や適用技術に応じて、光電セルは連続光、パルス光、または変調光に反応することができます。
一般的な光電セルは、光ビームを放射する送信機と、物体の存在によって引き起こされるビームの遮断、減衰、または反射を検出する受信機で構成されています。このシステムは非接触で動作するため、監視対象と直接接触することなく、移動物体や環境の変化を迅速かつ正確に検出することが可能です。 その結果、光電セルは安全システム、産業用オートメーション、搬送装置、光バリア、および動作制御型照明システムなどで広く使用されています。
光電セルの利点には、高感度、高速応答、および粉塵、振動、あるいは変動する照明といった過酷な環境条件下でも動作できることが挙げられます。適切な波長、検出器の種類、および信号処理方法を選択することで、特定の用途に合わせて技術的パラメータを調整することが可能です。 現代のシステムでは、光電セルはマイクロコントローラと統合されることが多く、高度なデータ分析、干渉フィルタリング、およびインテリジェント設備の他のコンポーネントとのシームレスな統合を可能にしています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。