+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

リレー - 定義

[リレー( )は、制御システムやロジックシステムなどから出力される低電力信号を用いて、電気回路(](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/) )を制御することを可能にする、電磁式または電子式のアクチュエータです。その主な機能は、制御回路と負荷間の絶縁を確保すること、および所定の信号パルスに応じてスイッチング動作を行うことです。 リレーは、電力回路、産業オートメーション、安全システム、および民生用電子機器における電流の切り替えに広く使用されています。

従来の電磁リレーは、コイル、磁心、アーマチュア、および一組の接点で構成されています。コイルに電圧が印加されると、磁場 が発生し、可動機械要素を引き寄せて接点の位置を変化させ、その結果、電気的接続が開閉します。 電圧が除去されると、ばねまたは重力の作用により、システムはデフォルトの静止位置に戻ります。この機械的な構造のおかげで、リレーは交流(AC)および直流(DC)を問わず、さまざまな電圧および電流パラメータを持つ回路を切り替えることができます。

より高速で静粛な動作と高い耐久性への需要に応えるため、ソリッドステートリレー(SSR)が開発されました。これらのデバイスは、可動部品の代わりにトランジスタ、サイリスタ、トライアックなどの半導体のスイッチング特性を利用しています。その結果、機械的な摩耗はなくなりますが、追加の冷却やノイズフィルタリングが必要になる場合があります。

用途に応じて、リレーには時間遅延、アナログ信号の切り替え、閾値監視、特定の論理条件下での作動などの機能が含まれる場合があります。リレーは、単純なオートメーション回路から高度なプロセス制御システムまで幅広く使用されており、これらのシステムでは、信頼性の高いスイッチングが動作の安全性と継続性にとって極めて重要です。 リレーを用いたシステムを設計する際には、電気的接点特性、耐用年数、スイッチング時間、および環境要件をすべて考慮する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る