+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
PWM(パルス幅変調) は、電子機器やのオートメーションシステム において、負荷への電力供給の調整、デバイスの制御、およびハイ状態の持続時間が可変となるバイナリ信号形式での情報符号化を行うために用いられる技術です。 これは、固定周波数で矩形波を周期的に生成するもので、パルス幅と信号周期全体の比率であるデューティサイクルが、制御信号の値に応じて変調されます。
周波数を一定に保ちながらパルス幅を変化させることで、PWMは負荷に供給される平均電圧や電流を効果的に制御することを可能にします。 この平均値は信号のデューティサイクルに比例するため、エネルギー損失を最小限に抑えながら、デバイスの動作パラメータを精密に調整することが可能です。その結果、PWMは電気モーターの駆動、LEDランプの輝度制御、ソレノイドの作動、アナログおよびデジタル信号の処理、そして電力変換システムなどで広く利用されています。
従来の線形制御方式と比較して、PWMは高いエネルギー効率を提供します。これは、トランジスタなどのスイッチング素子が主に完全導通状態または完全遮断状態で動作し、熱による電力損失を最小限に抑えるためです。PWM信号は、専用のマイクロコントローラモジュールやタイミング回路を使用したハードウェア、あるいは出力ピンの適切な制御によるソフトウェアのいずれかによって生成できます。
デジタルシステムにおいて、PWMは制御インターフェース としても機能し、純粋な2進論理信号を用いてアナログ情報を伝送することを可能にします。連続的なアナログ電圧や値を取得するには、パルス波形を平滑化するローパスフィルタにPWM信号を通すことができます。 PWMの有効性は、変調周波数、パルス形状、負荷パラメータの適切な選択、およびドライバ回路の品質に依存します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。