+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

RFID - 定義

[RFID(Radio-Frequency Identification) は、無線通信に基づく物体識別技術であり、タグと呼ばれる専用の電子回路に保存されたデータの自動読み取りおよび書き込みを可能にします。RFIDシステムは、基本的に3つの構成要素から成っています。アンテナを備えたマイクロチップを搭載したトランスポンダー](/jp/ja/news/library-articles/page/69774/) 、電波を送信するリーダー 、そしてデータ管理システムです。 RFIDは非接触型であるため、タグとリーダーの間で視覚的または物理的な接触がなくても識別が可能です。

RFIDの動作原理は、リーダーが電波を発信し、その範囲内にあるタグを起動させるというものです。これに応答して、タグはメモリに保存されたデータを送信し、システムがそれを受信して解釈します。用途や必要な機能に応じて、電源、通信距離、通信能力が異なるパッシブ型、セミアクティブ型、またはアクティブ型のタグが使用されます。 RFIDシステムは通常、LF(低周波)、HF(高周波)、UHF(超高周波)の3つの周波数帯のいずれかで動作し、これにより通信距離、伝送速度、および干渉に対する耐性が決まります。

RFID技術は、物流、倉庫管理、小売、運輸、医療、産業、および入退室管理などで広く利用されています。これにより、サプライチェーンにおける商品の追跡、在庫管理のオートメーション、人や車両の移動の監視、および製品の偽造防止が可能になります。 バーコードと比較して、RFIDはより高い信頼性、より大きなデータ容量、および複数のタグを同時に読み取る能力を提供します。

設計および運用両方の観点から、重要な考慮事項には、通信セキュリティ、プライバシー保護、電磁両立性、および適用される国際規格への準拠が含まれます。RFID技術の発展は、タグの継続的な小型化、製造コストの削減、およびその他識別システムやモノのインターネット(IoT) 環境との統合によって推進されています。

[RFIDステッカー](/jp/ja katalog/moduly-i-czytniki-rfid_113721/?params=2124:2038341_typ-modulu-komunikacyjnego:naklejka-rfid){.cs-btn-primary}

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る