+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

SMD - 定義

SMD(Standard Military Drawing) は、米国軍の文書で使用される呼称であり、米国軍隊のニーズに合わせて開発された、電子部品 の標準化された技術図面を指します。 この規格は、軍事、航空宇宙、およびその他の高信頼性用途で使用される部品の統一的な分類、識別、および品質管理を確保するために、国防物資局(DLA)によって導入されました。

標準軍事図面には、特定の部品に関する構造、電気、および環境仕様に加え、製造業者、カタログ番号、限界パラメータ、および試験方法に関する情報が含まれています。 このシステムの目的は、サプライヤーに関係なく、電子部品間の技術的パラメータの相互運用性と再現性を保証することです。これは、兵器システムや軍事装備の長期的な保守およびロジスティクスにおいて不可欠な要素です。

実際には、SMD 指定は、厳格な軍事規格 (MIL-STD) を満たすレジスタ、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、およびその他の能動・パッシブ部品に適用される場合があります。 SMD番号は、所管機関によって割り当てられ、軍事規格への準拠を示す固有の識別子として、部品に印字され、技術文書に記載されます。これには、耐放射線性、温度範囲、湿度、振動、または長期的なパラメータの安定性に関する追加要件が伴うことがよくあります。

民生分野では、「SMD」という用語は、しばしば表面実装デバイス(Surface-Mount Device)のみを指すものと誤って解釈されることがありますが、軍事用語では、これは特に、部品に関する標準および品質仕様である標準軍事図面() を指します。 したがって、標準軍事図面(Standard Military Drawing)は、軍事要件への適合が文書化された部品のみが許容される重要な用途において、品質保証および信頼性確保の枠組みにおける極めて重要な要素となっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る