+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
[デジタル信号 は、有限個の値レベルをとる時間離散信号であり、最も一般的には0と1の列として二進形式で表されます。これは、データが論理記号の列として処理、伝送、保存されるデジタルシステムにおいて、情報の基本的な伝達媒体として機能します。 連続的に変化するアナログ信号](/jp/ja/news/library-articles/page/62242/) とは対照的に、デジタル信号は定義された時間間隔で値が階段状に変化するため、その解析や処理が容易になり、干渉に対する耐性も高まります。
デジタル信号は通常、論理状態に対応する2つの電圧レベル、すなわちロー(0)とハイ(1)を用いて表現されます。 この形式により、ノイズや伝送経路の変動がある場合でも、信号を明確に解釈することができます。その結果、デジタル信号は電子機器、コンピュータシステム、オートメーション、通信分野で広く使用されており、マイクロプロセッサ、コンピュータ、FPGA回路、およびデジタルネットワークデータ伝送の基盤を形成しています。
デジタルシステムでは、データはデジタル回路によって実行される論理演算、算術演算、およびシーケンシャル演算を通じて処理されます。デジタル信号は、デジタル形式で直接生成されるか、またはアナログ-デジタルコンバーター(ADC)を介してアナログ信号から変換されます。 逆に、デジタルデータをアナログシステムに転送する必要がある場合は、デジタル・アナログコンバーター(DAC)が使用されます。コンバーターのサンプリングレートと分解能によって、元のアナログ信号がどの程度の精度で表現されるかが決まります。
デジタル信号は、複雑な処理アルゴリズム、圧縮技術、および誤り訂正メカニズムの実装を可能にし、効率的かつ信頼性の高い情報伝送を実現します。論理状態の表現が曖昧さを含まない性質を持つため、デジタル信号はアナログ信号に比べて複製、保存、セキュリティがはるかに容易であり、これが現代の技術システムにおいてデジタル信号が支配的な役割を果たしている理由です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。