+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

帯域幅 - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/68990/) 帯域幅( )とは、信号、伝送システム、または電子部品がエネルギーを効果的に伝送または処理する周波数の範囲を指します。これは、信号レベルが所定の範囲内(通常、最大振幅から3dB低下した値)に収まる上下の周波数限界値の差を指します。 この量はヘルツ(Hz)[で表され、システムが情報を正確に伝達する能力を評価するための重要な基準となります。

通信分野において、帯域幅は単位時間あたりにチャネルを通じて伝送可能な情報量を定義します。帯域幅が広いほど、データスループット が高くなり、より複雑または高速な信号を伝送する能力が高まります。 電子工学において、帯域幅は増幅器、フィルタ 、アンテナ、および測定システムの特性を表すために用いられ、その部品が効果的に動作する周波数範囲を決定します。

信号理論の観点からは、帯域幅の制限は複雑な信号の形状や忠実度に影響を与えます。デジタルシステムにおいては、ナイキストの定理に従い、サンプリング周波数や信号を再構成する能力に直接関係します。 工学の実務においては、帯域幅を信号の特性に適合させ、エイリアシング 効果を回避し、使用可能な周波数範囲外の干渉を抑制することが極めて重要です。

無線および有線伝送システムのいずれにおいても、帯域幅は法的規制や周波数計画の対象となる限られた資源です。 移動通信、衛星システム、レーダーなどの特定の用途に対する周波数帯域の割り当ては、国際規格および国内規格によって規定されています。効果的な帯域幅管理は、現代の通信システムや情報インフラを確実に運用するために不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る