+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
[ [変圧器( )は、周波数を変化させることなく、電磁誘導()を通じて交流電圧を変換するために使用される電力機器です( )。その主な機能は、特定の負荷や送電システムの要件に合わせて、電圧レベルを上昇(昇圧)または低下(降圧)させることです。 変圧器は、通常は高透磁率の積層鋼板で作られた共通の磁気コアに巻かれた2つ(またはそれ以上)の巻線における磁場の相互作用に基づいて動作します。
変圧器の動作原理は、ファラデーの電磁誘導の法則に基づいています。一次巻線に流れる交流(AC)電流](/jp/ja/news/library-articles/page/62146/) は、変動する磁場 を発生させ、これが二次巻線に電圧を誘導します。入力と出力の電圧比は、それぞれの巻線の巻数比によって決まります。 これにより、高電圧で長距離にわたる電力エネルギーの効率的な配電が可能になるほか、低電圧で末端機器に安全に電力を供給することも可能になります。
変圧器には、送電変電所で使用される大型ユニットから、産業施設の中型ユニット、電子機器に搭載される小型変圧器に至るまで、多種多様な設計や用途があります。 その設計においては、定格電圧、電力、電気絶縁、電力損失、および自然冷却(空気または油による)または強制冷却といったパラメータが考慮されます。
電力システムにおいて、変圧器は長距離送電時の損失を最小限に抑えることで、効率的な電力伝送を可能にします。 民生用電子機器では、絶縁分離と保護機能を提供し、計測技術では、差動または等価インピーダンス](/jp/ja/news/library-articles/page/61900/) マッチング回路において信号を変換するために使用されます。変圧器の主要な動作パラメータには、効率、電圧安定度、過負荷耐性、および電磁干渉耐性が含まれます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。