+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
データ収集 は、物理的またはデジタルソースから情報を取得し、さらなる分析、処理、アーカイブを可能にする形式に変換するプロセスである。技術的な文脈では通常、センサーや測定用デバイスからアナログ信号を収集し、アナログ・デジタルコンバーター(ADC)やコンバーター(ADC)を使用してデジタル形式に変換し、さらに使用するためにコンピュータやマイクロプロセッサベースのシステムに転送することを指す。
データ収集システムは、近代的なオートメーション 、診断、制御、監視に不可欠な部分である。データ収集システムにより、技術プロセスのパラメータ、環境条件、技術機器の状態を追跡することが可能になります。このプロセスで重要な要素は、センサーとトランスデューサーだけでなく、通信インターフェース、制御ソフトウェア、分析ツールです。
エンジニアリングの観点からは、データ収集には、ノイズ・フィルタリング、時間同期、測定機器のキャリブレータ、記録データの適切な分解能と精度の確保に関する作業も含まれる。また、サンプリング周波数サンプリング周波数 の要件を満たすことも重要であり、ナイキストの定理に従って、調査対象の現象の性質に合わせて適切に選択する必要がある。
産業用および科学用アプリケーションでは、データ収集は数学的モデリング、統計分析、異常の検出、予測システムの実装の基礎を形成する。Internet of Things (IoT) やIndustry 4.0 が発展する時代には、複数の場所からのデータを統合し、クラウドコンピューティング に送信できるようにする分散収集システムの重要性が高まっている。このプロセスでは、効率的なデータ収集だけでなく、その完全性 、セキュリティ、適用される技術標準への準拠を確保する必要がある。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。