+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

初等分析 - 定義

元素分析( )とは、分子構造に関係なく、化学物質の元素組成を定性・定量的に測定するための化学的手法である。このプロセスでは、有機または無機由来の試料に含まれる炭素、水素、窒素、酸素、硫黄、ハロゲン、金属などの主要元素を同定し、その含有量を測定する。 元素分析は、分析化学および材料科学の基礎であり、物質の特性評価、分子式の決定、ならびに原材料や完成品の品質管理に必要な重要なデータを提供します。

対象となる試料の性質に応じて、その他古典的な燃焼法、分光分析法(例えばICP-OES、ICP-MS、AAS)、およびCHN分析などの微量分析法など、様々な元素分析法が用いられる。 有機化合物の場合、元素分析では通常、試料を完全酸化した後、生成物(CO₂、H₂O、NOₓなど)を検出し、その量を測定することで、各元素の含有量を決定します。

現代の元素分析装置は、オートメーション分注システム、高温炉、高精度ガス検出器を採用しており、高い再現性と分析感度を実現しています。 環境研究、製薬、石油化学、および生物学的環境研究において、元素分析は汚染物質のモニタリング、化合物の純度評価、および未知試料の同定において重要な役割を果たしています。さらに、現代の品質管理システムに不可欠な要素として、化学および材料産業におけるプロセスパラメータの厳密な管理を可能にします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る