+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
全方向性アンテナ( )とは、水平(方位角)面において電磁波を均一に放射または受信するアンテナの一種であり、この面における指向特性が等方性、あるいはそれに近いことを意味します。 つまり、このアンテナは水平方向のあらゆる方向で同等の効率で信号を送信または受信するため、機械的または電子的に放射方向を変更することなく、周囲の空間を完全にカバーする必要がある用途に特に適しています。
全方向性アンテナの最も典型的な例は、理想的な導電性グランドプレーン上に配置された λ/4 のロッド(モノポール)アンテナであり、これはトーラス状の放射パターンを生成します。 実際には、全方向性アンテナは、ダイポールアンテナ 、コリニア、ヘリカル、またはループアンテナなど、特定の周波数帯域や機能的な用途に合わせて最適化されたさまざまな構造をとることができます。
通信システムにおいて、全方向性アンテナは、ネットワーク、Wi-Fiネットワーク 、GSMシステム、デバイス、IoT 、海上および航空無線通信、ならびにテレメトリ の伝送において一般的に使用されています。これらは、複雑な指向性追跡機構を必要とせずに、移動体や多方向の信号源に対応できるという利点があります。 垂直面における放射パターンは、多素子構成を用いることで変更が可能であり、これにより方位角方向の全方向性特性を維持しつつ利得を得ることができます。全方向性アンテナの重要なパラメータの一つは指向性利得であり、これは放射構造に沿った有効高さと電流分布に依存します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。