+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

八木アンテナ - 定義

八木アンテナ( )は、の周波数帯で動作するように設計された指向性電波アンテナ( )であり、その構造は複数の導電性素子を直線状に配置したもので、そのうちの一つ(能動ダイポール)のみに信号が直接供給される。 その他の素子、つまり反射板および1つ以上の導波板はパッシブな機能を持ち、放射パターンを形成し、所望の方向への信号を増幅する役割を担っています。

このソリューションは1990年代に宇田信太郎と八木秀次によって開発されました。このアンテナは指向性の高い放射が特徴であり、動作軸に沿って高い利得を得られると同時に、その他の方向からの](/jp/ja/news/library-articles/page/69756/) 干渉を[抑制します。 この特性により、長距離無線リンクや指向性選択性が重要な用途に特に適している。

個々のアンテナ素子の長さと配置は特定の波長に合わせて調整されており、これによりアンテナを狭い周波数帯域に同調させることができる。 アンテナは、地上波テレビ放送システム、アマチュア無線、航空通信システムなど、VHFおよびUHF帯での運用を想定して設計されることがほとんどです。多くの場合、より高いエネルギー利得と優れた信号対雑音比を実現する、多素子型のこのアンテナが使用されます。

他の指向性アンテナと比較して、八木アンテナは比較的シンプルな機械構造と軽量であることが特徴であり、これにより設置や信号源に対する方向調整が容易になります。その効率性と入手しやすさから、八木アンテナは電磁波の指向性受信や送信を必要とするユーザーの間で最も人気のある選択肢の一つとなっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る