+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ガリウムヒ素(GaAs) - 定義

ガリウムヒ素(GaAs) は、ガリウム(Ga)とヒ素(As)の原子から構成される半導体化合物であり、III-V族化合物に分類される。 亜鉛鉱(ZnBl)型結晶構造と広い直接バンドギャップを特徴とし、これによりオプトエレクトロニクス分野での応用に特に有効です。一般的に使用されるシリコンとは対照的に、GaAsは荷電キャリアの直接再結合を可能にし、その結果、高い発光効率を実現します。

また、この材料は高い電子移動度を特徴としており、非常に高速な電子部品の構築を可能にします電子部品 。その結果、ガリウムヒ素は、高周波トランジスタ、マイクロ波増幅器、半導体レーザー 、LEDランプ、および高効率太陽電池、特に宇宙用途での製造に使用されています。 また、GaAsは電離放射線に対する耐性を示すため、放射線レベルが高い環境での有用性が高まります。

ガリウムヒ素デバイスの製造には、気相エピタキシーや分子線エピタキシーなどの高度なエピタキシー技術が必要です。これらのプロセスはシリコンの場合よりもコストがかかりますが、高速性とエネルギー効率が求められる用途においては、GaAsの物理的特性がこうした制約を補っています。 また、ガリウムヒ素は、AlGaAsやInGaAsといったより複雑な半導体材料の基盤ともなり、多様な電子的・光学的特性を持つ構造の設計を可能にします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る