+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

AUX - 定義

AUX(英語:Auxiliary) は、家電製品やオーディオシステムにおいて、「補助的()」または「追加的(auxiliary)」 を意味する言葉の略語として用いられる用語です。最も一般的な用法としては、外部音源をアンプ、スピーカーセット、カーオーディオ、その他の音声再生機器に接続するための音声入力または出力を指します。

AUX入力は通常、3.5mmジャックやRCAソケットの形で実装されており、その主な特徴は信号伝送がアナログであることです。これにより、デジタル処理を必要とせずに、スマートフォン、MP3プレーヤー、コンピュータ、その他ソースのヘッドホン出力から、非圧縮のオーディオ信号を直接伝送することが可能です。 実用上、これは使いやすさと多くのデバイスとの幅広い互換性を意味します。

入力信号の電圧レベルが規定されていないため、AUX接続での音質は、ソースと受信機のインピーダンス特性、および使用するケーブルの品質に依存する場合があります。信号パラメータの標準化がないため、AUXは汎用的なソリューションですが、長距離ケーブルでの干渉や信号損失に対する耐性は限られています。

現代の電子システムでは、AUX機能はデジタルインターフェース 、例えばBluetooth やUSB に置き換えられることもありますが、民生用および産業用アプリケーションにおいて、オーディオ機器を接続するための一般的かつシンプルな方法として依然として広く利用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る