+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
気圧計( )は、気圧値を測定するための精密な計測機器であり、気象学、環境工学、航空、航海などの分野で利用されています。その主な機能は、時間経過に伴う気圧の変化を分析し、特定の地域の天気予報や大気状況の評価を可能にすることです。 技術的な観点から見ると、気圧計はその動作原理によって、水銀式、アネロイド式、電子式、圧電式など、さまざまな種類に分類されます。
従来の水銀気圧計では、ガラス管内で大気圧によって維持される水銀柱の高さに基づいて測定が行われますが、アネロイド気圧計では、外部の気圧変化の影響を受けて変形する柔軟な真空カプセルが使用されます。 現代のシステムでは、膜素子の変形を圧力に比例した電気信号に変換する半導体圧力センサーが使用されています。この種のセンサーは、多くの場合マイクロプロセッサシステムと統合されており、校正、温度補償、およびリアルタイムデータ伝送機能を実行することができます。
技術的な用途において、気圧計は環境監視システム、自律型デバイス、気象観測所の不可欠な構成要素であり、その測定精度と安定性は、得られるデータの信頼性にとって極めて重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。