+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
バイオセンサー( )とは、特定の生物学的特性を活用して、対象となる分析対象物質を選択的、高感度かつ再現性よく検出・測定する統合型分析装置である。これは、認識素子(例えば酵素、抗体、細胞受容体、核酸など)、信号変換素子、および読み出し・解析システムの3つの主要な構成要素から成る。 バイオセンサーの生物学的部分は、対象物質との特異的な相互作用を担い、一方、変換器(電気化学的、光学的、圧電的、熱的、その他)はこの事象を測定可能な物理的信号に変換します。
精密な分子認識能力により、バイオセンサーは医療診断、環境モニタリング、食品品質管理、バイオテクノロジー、および製薬産業において重要な役割を果たしている。 一般的に使用されているバイオセンサーの一例として、血糖測定器が挙げられる。この装置では、酵素であるグルコースオキシダーゼが化学反応を触媒し、その反応が電気化学的変換器によって検出されることで、血液中のグルコース濃度の測定が可能となる。
現代のバイオセンサーは、ナノ材料、マイクロ流体技術、およびバイオエンジニアリング手法を用いて設計することができ、小型化、感度の向上、および電子・デジタルシステムとの統合が可能となっています。開発のトレンドは、ウェアラブルアプリケーション、個別化医療、合成生物学など、生物学的パラメータの連続的なその場モニタリングが可能な多パラメータバイオセンサーの創出に焦点を当てています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。