+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
Beeperは、電気信号を固定または変調された周波数の音に変換する小型の電気音響部品です。一般的に電子機器やオートメーションの信号部品として使用され、警告、情報、システム動作の確認として機能します。ブザーの動作は、使用される技術に応じて、通常、圧電または電磁現象に基づいています。
圧電ブザーは圧電材料を使用しており、通電されると寸法が変化し、音を発生する膜が振動します。このタイプは消費電力が低く、寿命が長いため、バッテリー駆動の機器に特に有効です。一方、電磁ブザーは、コイルを流れる交流電流によって発生する磁界によって振動板が吸引・反発する原理で動作します。
この部品にはアクティブ型とパッシブ型がある。アクティブ型は信号発生器を内蔵しており、電源だけで動作する。パッシブ型は、適切な周波数の外部信号源を必要とし、放射される音を正確に制御することができる。
ブザーは、アラームシステム、家電製品、時計、産業用コントローラ、HMIパネル、医療機器などに広く使用されています。ブザーは応答が速く、様々な強度と音色の音響信号を発生できることが特徴で、故障信号機としても、ユーザーインターフェース の要素としても使用できます。ブザーシステムを設計する際には、ブザーの電気的・音響的パラメータや取り付け方法を考慮することが重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。