+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
セイロメーター 地表上の雲底の高さを測定するための気象計測器。その動作は、大気中に垂直に送られた散乱光(通常はレーザーまたはダイオードパルス)の分析に基づいている。雲層下部からの反射後、ビームは検出器に戻り、信号の飛行時間を正確に決定し、光速に基づいて雲層までの距離を計算することができる。
最新のシーロメータは、ライダー(Light Detection and Ranging)技術( )を使用しており、精度が高く、大気の状態を継続的に監視できることが特徴である。ライダーは、雲底の検出だけでなく、より高度なバージョンでは、多層雲構造の観測や大気中のエアロゾルの存在も可能にする。
これらの計器は空港で広く使用されており、雲の高さに関する正確な情報は飛行の安全にとって極めて重要である。運用気象学では、自動気象観測所の不可欠な一部となっている。そのデータは、気候研究、大気モデリング、大気汚染観測にも利用されている。
構造的には、天井計は通常、光学系、光検出器 、データ処理・記録システムを備えたコンパクトな装置である。照明条件とは無関係に動作するため、日中でも夜間でも使用できる。測定の精度は、検出器の感度、大気条件、システムの光学構成など、多くの要因に左右される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。