+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
化学受容体とは、化学シグナルを検出し、神経インパルスに変換することができる特殊な細胞または生物学的構造のことである。この種のレセプターは、生物の感覚システムの重要な一部であり、環境や体内の化学組成に関する情報を受け取ることを可能にしている。化学受容体の作用は、リガンドと呼ばれる検出された化学物質と受容体表面タンパク質との相互作用に基づいており、生理学的反応や神経細胞反応の活性化につながる。
高等生物では、化学受容器は末梢受容器と中枢受容器に分けられる。末梢性受容体は特に鼻腔と舌に存在し、嗅覚と味覚に関連する機能を持つ。一方、中枢性化学受容器は、主に中枢神経系に位置し、酸素、二酸化炭素、水素イオン濃度を検出することにより、呼吸や血液pH調節などの恒常性維持過程の調節に関与している。
分子レベルでは、化学受容体はGタンパク質共役型膜受容体、イオンチャネル、またはリガンド活性化酵素の形態をとる。化学受容体によって開始されるシグナル伝達プロセスは、感覚細胞の膜電位の変化をもたらし、その結果、刺激処理構造に伝達される活動電位が発生することがある。
化学受容体の重要性は、生物学的システムにとどまらず、ガス検知器、空気組成分析器、医療診断装置などの技術分野で使用される化学センサーの開発にインスピレーションを与えている。化学受容体のメカニズムに関する研究は、バイオミメティクスや人工知覚システムの開発においても重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。