+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
クロモニトリルは、オーステナイト系ステンレス鋼に属し、クロムとニッケルを多量に含む鉄合金グループの俗称である。この用語は主に技術用語や工芸用語として使用され、腐食 、高温や多くの化学物質の作用に対する耐性が向上した材料を指す。合金組成中のクロムの存在により、表面に不動態酸化層が形成され、金属を酸化から保護する。一方、ニッケルはオーステナイト組織を安定させ、延性と破壊靭性を向上させる。
クロモニッケリンは、化学、エネルギー、食品産業、および実験器具、衛生継手、外科器具、電子機器ハウジングの構造に広く使用されています。酸やアルカリに対する耐性が高いため、他の鋼材ではすぐに劣化してしまうような過酷な化学環境でも使用されます。
様々な温度における機械的特性と構造的安定性から、クロムニッケル鋼は熱負荷のかかる構造物にも使用されている。機械加工、溶接、成形が可能なため、汎用性の高い構造材料となっている。技術・材料科学規格の分類では、クロムとニッケルの含有率を示す18/8の数字を含む記号を持つ鋼に相当し、例えばEN鋼1.4301はAISI 304として知られている。
工学の分野では、「クロム-ニッケル」という用語は、発熱体や高温安定性の抵抗器などに使用される特定のグレードの抵抗線や抵抗線の同義語として使用されることもあります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。