+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

密度計 - 定義

密度計 液体や半固体の密度や比重を測定するための計測器。アルキメデスの浮力の原理に基づいており、それによると、浸漬した物体に作用する浮力は、その物体が置換する流体の重量に等しい。実際の密度計は、底部に安定器、上部に密度を直読するための計量目盛を備えたガラス製またはプラスチック製の円筒の形をしている。

測定中、密度計は被測定液体に浸漬され、平衡位置に固定される。測定値は、校正されたスケール上の液体のメニスカスレベルで読み取られます。密度計のスケールは、g/cm³、kg/m³、ボーメ度、API、ブリックス、プラトンなど、用途に応じてさまざまな単位で目盛を付けることができます。

密度計は、食品産業(例えば、飲料中の糖分の管理)、化学、製薬、石油化学産業、および分析試験所で広く使用されています。測定の精度は液体の温度に左右されるため、最新のデンシメータには温度補正機能が付いていたり、基準温度計と連動していたりします。

振動式デジタル密度計を含む最新の密度計は、調査中の試料を満たした測定管の振動数の変化に基づいて自動測定を行います。このような装置は、高感度で測定時間が短く、データを記録して品質管理システムやラボ分析に送信できることが特徴です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る