+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

水晶振動子 - definition

水晶検出器 は、振幅変調された信号を検出するために、歴史的な無線受信機システムで使用された部品である。これは、電波 を整流し、そのエンベロープである音声信号に含まれる情報を抽出することで動作する。水晶検波器の主要部品は半導体接合部であり、もともとはガレナ(硫化鉛)などの天然鉱物を「キャット」と呼ばれる細い接触線に接合したものであった。

この検出器に使われている現象は、半導体の非線形伝導特性に基づいている。 、一方向の電流が流れ、キャリアから低周波成分を分離することができる。このような検出器は、受信した電波から直接エネルギーを得るため、外部電源を必要とせず、パッシブ・システムとなっている。

水晶検出器は、より高度なエレクトロニクスに取って代わられましたが、無線エレクトロニクス と固体エレクトロニクスの歴史における重要な段階を象徴しています。その動作は、電気工学の基本法則 と単純な検出システムの機能を示している。今日では、電池やその他電源を必要としない簡単な検出器レシーバーの構築など、主に教育や実験目的で使用されています。歴史的な水晶振動子の現代の同等品は、固体ゲルマニウム・ダイオードであり、低いしきい値電圧で同様の整流特性を提供する。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る