+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
DML (Data Manipulation Language)は、SQL (Structured Query Language) 、リレーショナルデータベース に格納されたデータに対する操作のためのサブセットである。DMLの主な目的は、データベース自体の構造に干渉することなく、ユーザーがテーブルのレコードを追加、変更、削除、読み出しできるようにすることである。DMLはスキーマの定義ではなくコンテンツのレベルで動作するため、データベース管理システムの日常的な使用において重要な役割を果たす。
DML 命令はトランザクションコンテキストで実行されます。つまり、DML 命令を使用した変更を承認(コミット)またはロールバック(ロールバック)することができ、マルチユーザー環境でもデータの整合性を確保することができます。これらの操作は、情報システムにおける情報の完全性と適時性の基本であり、データベースを使用するアプリケーションの設計において、正しく使用することが重要です。
DML言語では、論理条件や比較演算子を使ってデータを正確にフィルタリングすることができ、動的で柔軟なクエリの作成をサポートします。その構文は、エンドユーザーのクエリの自然な言語を反映するように設計されており、データベース管理者や開発者の作業を容易にします。
リレーショナルデータベースの文脈では、DML は、データ構造の作成と変更を担当する DDL(データ定義言語)や、アクセス許可を管理する DCL(データ制御言語)など、SQL の他のサブセットと共存することが多い。しかし、DML の役割は、データそのものの操作にのみ焦点が当てられており、データベースシステムの日常的な運用において、最も運用的で実用的なツールの1つとなっています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。