+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
バイナリアクション は、数学、形式論理学、コンピュータサイエンスにおける基本概念で、2つの引数(オペランド)を取り、それらに基づいて1つの結果を返す操作を指す。形式的には、このような操作は2つの変数の関数として表すことができ、そのドメインは順序付けられた要素のペアから構成され、そのカウンタードメインは操作の結果のセットから構成される。
代数学の文脈では、二項演算は、その他、群、環、体などの構造で発生し、例えば、連結性、交替性、中立要素の存在など、特定の公理を満たす。典型的な二項演算の例は、実数の集合と複素数やモジュラー数の集合の両方における加算、乗算、減算、除算である。
コンピュータ・サイエンスでは、二項演算は一般的にプログラミングや設計に使用されるアルゴリズム 。論理和、論理積、値比較、代入などの算術演算子、論理演算子、関係演算子は、2つの引数を取る関数として実装されることが最も多い。プログラミング言語 では、これらの演算はオーバーロードすることができ、そのセマンティクスを特定のデータ型に適合させることができる。
デジタル・システムでは、バイナリ演算は、算術論理演算ユニット(ALU) によってハードウェアで実現され、バイナリ・データ の処理に使用されます。その用途は、初歩的な計算操作から複雑な論理変換や算術変換まで多岐にわたります。
論理学では、このタイプの演算は、論理値を組み合わせるための基本的なルールを定義し、条件式やブール関数の構築を可能にします。数学的解析や関数論では、二項演算は多変数の関数や複雑な構造の関数空間を記述するための出発点となる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。