+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

分圧器 - 定義

分圧器は、電源電圧に対して入力電圧を比例的に下げるために使用される基本的な電気回路である。通常、2つ以上の受動素子(最も一般的なのは抵抗)を直列に接続したものであるが、信号特性やアプリケーションの要件によっては、容量性素子や誘導性素子を使用する場合もある。

分圧器の原理は、オームの法則と直列回路における分圧則に基づいている。回路に印加される総電圧は、各素子の抵抗値に応じて素子間で分配されます。これらの素子間の中間点から引き出される出力電圧は、それぞれの抵抗値の比の関数であり、指定された範囲内で所望の電圧値を正確に得ることができます。

分圧器は、信号レベルを合わせたり、入力電圧や基準電圧をスケーリングしたり、基準電圧を生成する必要がある測定、制御、アナログシステムで広く使用されています。デジタル・エレクトロニクスでは、異なる電圧規格間で論理レベルを変換するためにも使用されます。

分圧器を設計する際には、その特性に対する負荷の影響を考慮する必要があります。低インピーダンスの負荷を測定ポイントに接続すると、電圧比が乱れ、望ましくない偏差が生じる可能性があるからです。高い精度が要求される場合には、信号バッファリングや、インピーダンス値が十分に高い部品の選択 が使用されます。

分圧器の原理は単純ですが、その正しい実装には、抵抗器の公差、温度の影響、ノイズ、パラメータの経時安定性など、多くの実際的な要因を考慮する必要があります。動的アプリケーションでは、容量性分圧器も使用され、これは複素インピーダンスを使用して周波数領域で分析される。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る