+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer) は、1943年から1945年にかけて、ペンシルベニア大学ムーア校電気工学科のジョン・プレスパー・エッカートとジョン・ウィリアム・モークリーによって米国で開発された、初の全電子式汎用プログラマブル・コンピュータである。当初は米軍向けに設計され、複雑な弾道計算を行うために使用されたが、そのアーキテクチャは現代のコンピュータ科学の発展の基礎を築いた。
ENIACは、スイッチングおよび演算素子として約18,000本の真空管を使用し、以前の電気機械式計算機に比べてはるかに高速な処理 を可能にした。システムは2進数ではなく10進数で動作し、10桁の10進数ワードで表される数値に対して計算を行った。プログラミングは当初、ケーブルの切り替えやスイッチの設定によって手作業で行われ、多大な時間と労力を要したが、時間の経過とともに命令をメモリに保存する機能が導入された。
ENIACはシリアル・パラレル・コンピュータであり、高速で算術演算を行った。1秒間に数千回の加算、数百回の乗算が可能であり、これは当時の技術的には画期的なことであった。マシンは約170 m² の面積を占め、重量は数十トンで、大量の電力を消費した。
技術的にも歴史的にも、ENIACは電気機械式マシンとフォン・ノイマン・アーキテクチャに基づくデジタル・コンピュータの過渡的なステップであった。ENIAC自体にはプログラム・メモリは内蔵されていなかったが、その設計は、その後のディケードにおけるデジタル・コンピュータの開発を支配したストアド・プログラミングの概念の定式化に貢献した。1946年に正式に発売されたENIACは、1955年まで使用され、コンピュータサイエンス、オートメーション、 、民間および軍事用途のコンピューティング技術の発展に影響を与えた。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。